Mögliche Probleme beim Zurücksetzen einer SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Bestimmte Einstellungsänderungen, die im Liegenschaftsportal vorgenommen wurden, werden erst beim Zurücksetzen der SNE wirksam. Setzen Sie die SNE zurück, wenn Sie dazu aufgefordert werden und warten Sie, bis der Rücksetzvorgang der SNE abgeschlossen ist. Weitere Informationen finden Sie in Befehl Gerät zurücksetzen.