Bestimmen der IP-Adresse und des Gerätenamens der SNE für eine Netzwerkverbindung - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Bei der nach diesem Verfahren bestimmten IP-Adresse handelt es sich um die IP-Adresse, die für eine Gebäudenetzwerkverbindung (keine seriellen Verbindungen oder Wählverbindungen) verwendet wird.