Bestimmen der IP-Adresse der SNE mit dem NCT - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Sie können zum Ermitteln der SNE das Network Engine (NxE) Information and Configuration Tool (NCT) verwenden. Um die IP-Adresse einer SNE mit dem NCT zu bestimmen, klicken Sie auf Erkennen und suchen in der Liste Gefundene Geräte den Eintrag NxE. Die SNE muss mit demselben Subnetz wie der NCT-Computer verbunden sein, damit sie vom NCT erkannt wird. Weitere Informationen siehe NxE Information and Configuration Tool Technical Bulletin (LIT-1201990) .