Taste Recovery - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Die SNE ist mit einer vertieften Taste Recovery ausgestattet, die sich direkt über der LED FAULT befindet. Durch Drücken der Taste Recovery mit einer aufgebogenen Büroklammer oder einem kleinen Schraubendreher können zwei mögliche Vorgänge ausgeführt werden:

  • Wenn Sie die Taste Recovery zum ersten Mal drücken, wird die SNE im werksseitigen Standardzustand neu gestartet. Die Archivdatenbasis des Kunden im Gerät wird durch die Archivdatenbasis des Herstellers ersetzt. Dieses Verhalten findet statt, wenn die Taste eine ungerade Anzahl von Malen gedrückt wird (z. B. beim ersten, dritten und fünften Drücken).
  • Beim zweiten Drücken der Taste Recovery wechselt die SNE zur Ausführung der Firmware, die in einer inaktiven Systempartition gespeichert ist; danach wird das Gerät neu gestartet. Nach dem Neustart der SNE befindet sich das Gerät im werksseitigen Standardzustand, es wird jedoch eine andere Partition verwendet. Diese Funktion wird ausgeführt, wenn die Taste eine gerade Anzahl von Malen gedrückt wird (z. B. beim zweiten, vierten und sechsten Drücken).

Hinweise:

  • Die Firmware-Version in der inaktiven Partition kann älter sein als die Version in der aktiven Partition und sie verfügt u. U. nicht über bestimmte Sicherheitsfunktionen, die in der neuen, aktiven Partition vorhanden sind.
  • Wenn die Systempartition, zu der Sie wechseln, beschädigt ist, wechselt der Loader des Betriebssystem nicht in die defekten Partition.
  • Um zu bestimmen, welche Partition derzeit aktiv ist, öffnen Sie das Metasys Liegenschaftsportal im Expertenmodus und suchen unter Alle Objekte - Experte das Objekt Update für die SNE. Das Attribut Aktive Systempartition wird in der Lupe des Objekts Update angezeigt. Partition 0 entspricht A und Partition 1 entspricht B. Weitere Informationen zum Expertenmodus finden Sie in SNE Commissioning Guide (LIT-12013352).