Registerkarte Übersicht - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Die Registerkarte Übersicht (Abbildung 1) des Liegenschaftsportals enthält einen kurzen Überblick über den Status der Objekte und Elemente, die sich derzeit in Ihrer Liegenschaft befinden.

Wählen Sie ein Objekt im Navigationsbereich aus und ziehen Sie es in die Arbeitsfläche. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Übersicht. Wenn Sie zuerst auf die Registerkarte Übersicht klicken, ruft die SNE den Status der Elemente aus der Arbeitsfläche ab (Abbildung 1). Dieser Anforderung kann einige Minuten dauern.

Weitere Informationen zu den Attributen auf den Registerkarten Übersicht und Diagnose finden Sie in Objekthilfe in Metasys® SCT Help (LIT-12011964) oder Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) .

Abbildung 1. Registerkarte Übersicht der SNE