Registerkarte Diagnose - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Auf der Registerkarte Diagnose werden Statusinformationen zur SNE-Hardware angezeigt, die für die Fehlerbehebung nützlich sein können.

Klicken Sie bei ausgewähltem SNE-Objekt auf die Registerkarte Diagnose, um aktuelle Informationen zum SNE-Hardwarestatus anzuzeigen. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel.

Abbildung 1. Registerkarte Diagnose der SNE

Sie können auch Objekte vom Typ Netzwerkprotokoll auswählen und in die Arbeitsfläche ziehen. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Diagnose, um Informationen zum ausgewählten Netzwerkprotokoll anzuzeigen (Abbildung 2).

Abbildung 2. Registerkarte Diagnose unter BACnet Protokoll