Einführung - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

In diesem Dokument ist Folgendes beschrieben:

  • Inbetriebnahme von Automationsstationen der Serie SNC, um in verschiedenen Netzwerkszenarien Netzwerkkonnektivität bereitzustellen
  • Zugriff auf die Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals des Metasys® Systems auf einer SNE
  • Konfiguration der grundlegenden SNE-Parameter für den anfänglichen Betrieb im Netzwerk
  • Aktivierung oder Deaktivierung von Erweiterter Sicherheit und HTTPS
  • Migration einer NAE zu einer SNE
  • Fehlerbehebung für eine SNE
  • Konfiguration von SNE-DDAs zum Senden von Alarm- und Ereignismeldungen über E-Mail oder SNMP
  • Konfiguration eines Syslog-DDA zum Versenden von Ereignissen und Meldungen zu einem externen Syslog-Server

Diese Dokumentation enthält keine Informationen zur Montage, Verdrahtung oder der Spannungsversorgung einer SNE. In dieser Dokumentation ist ebenfalls nicht beschrieben wie eine Archivdatenbasis für eine Liegenschaft des Metasys Systems erstellt oder heruntergeladen wird oder wie eine SNE zur Überwachung oder Regelung eines Gebäudeautomationssystems konfiguriert wird.

Anmerkung: Wenn nicht anderweitig angegeben, steht SNE in diesem Dokument für alle Modelle SNE10500, SNE11000, SNE110L0 und SNE22000.

Weitere Informationen zur Inbetriebnahme einer SNE zur Anwendung von Integrationen von Fremdherstellern finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Automationsstation, in der die gewünschte Integration beschrieben ist (siehe Tabelle 1).