Zugriff auf das Liegenschaftsportal einer SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Nach der Einrichtung einer SNE für Konnektivität kann das Liegenschaftsportal über den Launcher aufgerufen werden.

Weitere Informationen zur Navigation im Liegenschaftsportal finden Sie unter Liegenschaftsportal und in Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) .

Sie müssen den Computernamen (oder die IP-Adresse) der SNE kennen, auf die Sie zugreifen wollen. Wenn Sie die IP-Adresse der SNE nicht kennen, lesen Sie die Anweisungen unter Bestimmen der IP-Adresse und des Gerätenamens der SNE für eine Netzwerkverbindung .

Wenn die SNE zum DNS-Server eines Gebäudes hinzugefügt wurde, können Sie diese über ihren Computernamen aufrufen.

Um das Liegenschaftsportal auf einer SNE über den Launcher aufzurufen, gehen Sie wie folgt vor:

Prozedur

  1. Starten Sie den Launcher.
  2. Wählen Sie den Computernamen (oder die IP-Adresse) der SNE auf der Registerkarte SMP des Launcher aus und klicken Sie auf Starten. Der Anmeldebildschirm des Metasys Systems wird angezeigt.
  3. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort der SNE ein und klicken Sie dann auf Anmelden oder drücken Sie die Eingabetaste.
  4. Zum Anzeigen einer SNE wählen Sie das Objekt für SNE im Navigationsbereich aus und ziehen es in die Arbeitsfläche. Das Objekt SNE wird mit aktiver Registerkarte Lupe geöffnet (Abbildung 1).