Vorbereiten einer SNE für ein Netzwerk, das DNS, aber kein DHCP unterstützt - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Dieser Fall ist in modernen Netzwerken nicht häufig anzutreffen. Die Vorgehensweise ist identisch mit den Schritten unter Vorbereiten der SNE für ein Netzwerk ohne DHCP- und DNS-Unterstützung, wenn die SNE APIPA verwendet und Vorbereiten der SNE für ein Netzwerk ohne DHCP- und DNS-Unterstützung bei Verwendung einer statischen IP-Adresse für die SNE.

Der Netzwerkadministrator kann mithilfe der Ethernet-MAC-Adresse der SNE vom Typenschild der SNE den DNS-Server und den zugewiesenen Computernamen aktualisieren. Sie können danach auf einem beliebigen Computer des Gebäudenetzwerks im Launcher den DNS-Namen eingeben.