Konfigurieren von verschlüsselten E-Mails ohne Authentifizierung - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Anmerkung: Verschlüsselte E-Mails ohne Authentifizierung funktioniert nur bei Aktivierung von Anonyme Authentifizierung im E-Mail-Server.

Prozedur

  1. Zeigen Sie eine Automationsstation an.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte E-Mail.
  3. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  4. Bearbeiten Sie die Attribute unter Gemeinsame Konfiguration (siehe Tabelle 1).
    Tabelle 1. Attribute für Keine Authentifizierung benötigt
    Attribut Auswahl
    SMTP Server Host mail.yourdomain.com oder yourdomain.com
    SMTP Port 465
    Authentifizierungstyp Keine
    SSL-E-Mail aktiviert Wahr
    SSL-E-Mail ignoriert Fehler Falsch
  5. Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Nachricht korrekt gesendet wurde.