Konfigurieren von verschlüsselten E-Mails mit SMTP-Authentifizierung - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Prozedur

  1. Zeigen Sie eine Automationsstation an.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte E-Mail.
  3. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  4. Bearbeiten Sie die Attribute unter Gemeinsame Konfiguration (siehe Tabelle 1).
    Tabelle 1. Attribute für die SMTP-Authentifizierung
    Attribut Auswahl
    SMTP Server Host mail.yourdomain.com oder yourdomain.com
    SMTP Port 465
    Authentifizierungstyp SMTP
    SSL-E-Mail aktiviert Wahr
    SSL-E-Mail ignoriert Fehler Falsch
  5. Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Nachricht korrekt gesendet wurde.