Installation des Launchers für den Zugriff auf die SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Der Zugriff auf die SNE erfolgt über die Anwendung Launcher. Wenn die Anwendung Launcher bereits auf Ihrem Computer installiert ist, gehen Sie direkt zu Schritt 5 unten. Wenn die Anwendung Launcher nicht installiert ist, gehen Sie wie folgt vor:

Prozedur

  1. Öffnen Sie auf dem Computer einen unterstützten Webbrowser.
  2. Geben Sie diese URL in das Adressfeld ein: http://< SNE-computer-name>/metasys. Das Dialogfeld Launcher Download wird angezeigt; es unterscheidet sich geringfügig je nach Version der Automationsstation.
    Abbildung 1. Launcher-Download (Automationsstationen Version 10.1 und 9.0.7)

  3. Klicken Sie auf Full Launcher Installer, um die öffentliche Website zum Herunterladen des Launchers aufzurufen. (Klicken Sie nicht auf Single Site Connection; diese Option ist nicht mehr aktiv.)
  4. Laden Sie die Launcher-Installationsdatei in einen Speicherort auf Ihrem Computer herunter. Führen Sie dann die Launcher-Installation durch. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Launcher Installation Instructions (LIT-12011783) .
  5. Starten Sie die Anwendung Launcher.
    Abbildung 2. Launcher-Fenster

  6. Klicken Sie auf Hinzufügen.
  7. Geben Sie den Hostnamen (oder die IP-Adresse) der SNE, bei Bedarf auch den Domänennamen, ein und klicken Sie dann auf Ermitteln. Launcher sucht im Gebäudenetzwerk nach dem Gerät. Wenn das Gerät gefunden wird, wird das Fenster Neu hinzufügen aktualisiert, um das gefundene Gerät anzuzeigen.
    Abbildung 3. Neu hinzufügen: Launcher hat Gerät gefunden

  8. Stellen Sie sicher, dass das Kästchen Hinzufügen neben dem Liegenschaftsportal aktiviert ist. Sie können entweder einen aussagekräftigen Namen für die SNE in das Feld Beschreibung eingeben, damit die SNE einfacher auffindbar ist oder Sie können die Standard-IP-Adresse beibehalten. Klicken Sie auf Speichern. Die SNE wird der Profilliste auf der Registerkarte SMP hinzugefügt.
  9. Wählen Sie die SNE in der SMP-Profilliste aus und klicken Sie auf Starten. Wenn das Gerät, das Sie hinzufügen möchten, noch nicht heruntergeladen und auf Ihrem Computer installiert wurde, wird ein Downloadfenster und dann ein Installationsfenster angezeigt. Die Fenster werden geschlossen wenn die Download- und Installationsvorgänge abgeschlossen sind.
  10. Geben Sie die Anfangswerte für Benutzername und Passwort der SNE ein und klicken Sie auf Anmelden. Weitere Informationen finden Sie in Benutzernamen und Passwörter für die Anmeldung.
  11. Stellen Sie bei Bedarf Uhrzeit, Zeitzone und Datum ein.