So ermöglichen Sie Benutzern, die mithilfe eines RADIUS-Servers authentifiziert werden, Zugriff auf das Metasys System:
- Starten Sie mithilfe des Metasys Launchers das Liegenschaftsportal und melden Sie sich mit einem Administratorkonto des Metasys Systems an.
- Wählen Sie im Liegenschaftsportal die Option . Das Fenster Sicherheitsadministrator wird angezeigt. Abbildung 1. Fenster Sicherheitsadministrator
- Zum Hinzufügen eines neuen RADIUS-Benutzers gibt es zwei Möglichkeiten:
- Klicken Sie im Menü Einfügen auf RADIUS-Benutzer einfügen. Abbildung 2. Hinzufügen eines neuen Benutzers zur Menüleiste
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner RADIUS-Benutzer. Wählen Sie Einfügen.
- Klicken Sie im Menü Einfügen auf RADIUS-Benutzer einfügen.
- Das Dialogfeld Benutzereigenschaften wird angezeigt. Geben Sie den Benutzernamen ein.
Hinweise:
- Der im Feld Benutzername eingegebene Benutzername muss exakt mit dem vom RADIUS-Server erwarteten Benutzernamen übereinstimmen.
- Einige Felder werden u. U. abgeblendet dargestellt, wenn Sie ein RADIUS-Benutzerkonto hinzufügen, da diese über einen RADIUS-Server gesteuert werden. Zu diesen Feldern gehören: Passwort, Passwort bestätigen, Liste der nicht erlaubten Wörter anzeigen, Passwortrichtlinie anzeigen, Mindestlänge Passwort, Maximale Passwortlänge, Benutzer muss Passwort bei der nächsten Anmeldung ändern und Benutzer kann das Passwort nicht ändern.
- Überprüfen Sie die auf den verbleibenden Registerkarten ausgewählten Optionen, um sicherzustellen, dass dem Benutzer eine geeignete Metasys Autorisierung zugewiesen wird. Klicken Sie dann auf OK. Nachdem Sie einen neuen RADIUS-Benutzers hinzugefügt haben, wird das neue Benutzerkonto auf der Seite Zugriffsberechtigungen geöffnet. Anmerkung: Die Felder Maximales Passwortalter und Eindeutigkeit des Passworts auf der Registerkarte Kontorichtlinien treffen nicht für RADIUS-Benutzer zu, da diese Funktionen vom RADIUS-Server gesteuert werden.