Ändern des Liegenschaftsleiters mit dem SCT - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Prozedur

  1. Starten Sie SCT, öffnen Sie die Archivdatenbasis für die Liegenschaft und wählen Sie den neuen Liegenschaftsleiter in der Liste des Attributs Liegenschaftsleiter des Liegenschaftsobjekts aus.
  2. Führen Sie ein Download durch, um alle Geräte zu aktualisieren. Verbinden Sie während des Downloads alle Automationsstationen von Version 10.0 oder höher sicher mit dem Liegenschaftsleiter. Weitere Informationen zum Sicheren Verbinden (Pairing) von Geräten im SCT finden Sie in Metasys SCT Help (LIT-12011964).