Festlegen der SNE-Netzwerkparameter - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Über den Computernamen und Domänennamen auf der Registerkarte Netzwerk der SNE wird die SNE im Netzwerk identifiziert, damit andere Computer sie lokalisieren können. In vielen Fällen kann für die Inbetriebnahme der SNE der Anfangswert des Computernamens verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Computername der SNE .

Bei den meisten Liegenschaftskonfigurationen werden viele der Metasys Netzwerkwerte auf der SNE-Bedienoberfläche festgelegt, indem die voreingestellte Archivdatenbasis vom SCT in die SNE heruntergeladen wird, die in Betrieb genommen werden soll. Durch den Download vom SCT wird der Anfangswert des Computernamens durch den neuen Wert des Metasys Netzwerks ersetzt.

Anmerkung: Wenn Sie die SNE-Datenbasis online erstellen, müssen Sie den Wert des SNE-Computernamens im Netzwerk festlegen, bevor Sie Referenzen für Objekte in der SNE definieren. Eine Änderung des Computernamens führt nach der Erstellung von Objektreferenzen zu einer Unterbrechung aller Objektreferenzen auf lokale Objekte in der Liegenschaft.
  1. Klicken Sie im Liegenschaftsportal auf das SNE-Geräteobjekt. Klicken Sie dann auf der Registerkarte Netzwerk auf Bearbeiten.
    Abbildung 1. Registerkarte Netzwerk der SNE - Bearbeitungsmodus
  2. Geben Sie unter Netzwerkkennung einen Wert für Computername ein.
  3. Geben Sie bei Bedarf die Werte für Netzwerkkennung und die LAN-Attribute ein und klicken Sie auf Speichern.