Über den Computernamen und Domänennamen auf der Registerkarte Netzwerk der SNE wird die SNE im Netzwerk identifiziert, damit andere Computer sie lokalisieren können. In vielen Fällen kann für die Inbetriebnahme der SNE der Anfangswert des Computernamens verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Computername der SNE .
Bei den meisten Liegenschaftskonfigurationen werden viele der Metasys Netzwerkwerte auf der SNE-Bedienoberfläche festgelegt, indem die voreingestellte Archivdatenbasis vom SCT in die SNE heruntergeladen wird, die in Betrieb genommen werden soll. Durch den Download vom SCT wird der Anfangswert des Computernamens durch den neuen Wert des Metasys Netzwerks ersetzt.
- Klicken Sie im Liegenschaftsportal auf das
SNE-Geräteobjekt. Klicken Sie dann auf der Registerkarte Netzwerk auf Bearbeiten.Abbildung 1. Registerkarte Netzwerk der SNE - Bearbeitungsmodus
- Geben Sie unter Netzwerkkennung einen Wert für Computername ein.
- Geben Sie bei Bedarf die Werte für Netzwerkkennung und die LAN-Attribute ein und klicken Sie auf Speichern.