Bearbeiten vorhandener Alarmparameter - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1
Inbetriebnahmeanleitung SNE
Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10
Einführung
Übersicht über die Inbetriebnahme einer SNE
Automationsstationen der Serie SNE
Modell SNE10500
Modell SNE11000
Modell SNE110L0
Modell SNE22000
Warnbanner
MS/TP-Kommunikationsbus
Metasys Liegenschaften
Inbetriebnahme einer SNE
Konfiguration der SNE
Migration von NAE auf SNE
Liegenschaftsportal
Neue Metasys Bedienoberfläche
Metasys Hilfedateien
Browser-Empfehlungen zum Herunterladen des Launchers
SCT (Tool für die Systemkonfiguration)
Controller Configuration Tool (CCT)
Archivdatenbasen
Liegenschaftsleiter
Computername der SNE
Objektname der SNE
Benutzernamen und Passwörter für die Anmeldung
Konnektivität der Automationsstation SNE
Verwaltung von Zeitzone, Datum und Uhrzeit
Alarme und Ereignisse
E-Mail-Benachrichtigung
Ausgabedienst Syslog
SNMP-Benachrichtigung
RADIUS-Überblick
Ursprüngliche SNE-Standardkonfiguration
HTTP zulassen
Erweiterte Sicherheit aktiviert
Staged Firmware-Version und Staged-Dateien
System- und Benutzervoreinstellungen
Befehl Gerät zurücksetzen
Netzwerkempfindlichkeit der SNE
Detaillierte Anweisungen
Installation des Launchers für den Zugriff auf die SNE
Herstellen einer direkten Verbindung zu einer SNE
Vorbereiten einer SNE für ein Netzwerk, das DHCP und DNS unterstützt
Vorbereiten der SNE für ein Netzwerk ohne DHCP- und DNS-Unterstützung, wenn die SNE APIPA verwendet
Vorbereiten der SNE für ein Netzwerk ohne DHCP- und DNS-Unterstützung bei Verwendung einer statischen IP-Adresse für die SNE
Vorbereiten einer SNE für ein Netzwerk, das DHCP, aber kein DNS unterstützt
Vorbereiten einer SNE für ein Netzwerk, das DNS, aber kein DHCP unterstützt
Zugriff auf das Liegenschaftsportal einer SNE
Festlegen der allgemeinen Parameter für die SNE auf der Registerkarte Lupe
Festlegen der SNE-Netzwerkparameter
Erstellen von E-Mail-Alarm- und Ereignisbenachrichtigungen und Zielen
Konfiguration von verschlüsselten E-Mails
Konfigurieren von verschlüsselten E-Mails ohne Authentifizierung
Konfigurieren von verschlüsselten E-Mails mit SMTP-Authentifizierung
Konfigurieren von verschlüsselten E-Mails mit POP-vor-SMTP-Authentifizierung
Erstellen von SNMP-Alarmbenachrichtigungen und -zielen für eine SNE
Aktivieren einer Syslog Berichterstellung
Konfigurieren eines RADIUS-Servers
Hinzufügen von RADIUS-Benutzern
Einstellen von Uhrzeit, Datum, Zeitzone und Zeitsynchronisation
Festlegen der SNE-Alarmparameter
Bearbeiten vorhandener Alarmparameter
Definieren neuer Alarme
Festlegen einer SNE als ein untergeordnetes Gerät eines Liegenschaftsleiters
Ändern des Liegenschaftsleiters mit dem SCT
Entfernen der Benutzerkonten von einem herabgestuften Liegenschaftsleiter
Verschieben der Sicherheitsdatenbasis und Löschen dieser Datenbasis vom herabgestuften Liegenschaftsleiter mit einer Version vor 6.0
Verschieben der Sicherheitsdatenbasis und Löschen dieser Datenbasis vom herabgestuften Liegenschaftsleiter der Version 6.0 oder höher
Aktivieren und Deaktivieren des Warnbanners
Einstellen der Netzwerkempfindlichkeit der SNE
Migration einer NAE zu einer SNE
Auswechseln einer SNE
Fehlerbehebung
Häufige Probleme mit SNE
Probleme bei der Anmeldung
RADIUS-Fehler
Situationen, in denen der Anmeldebildschirm des Metasys Systems für RADIUS-Benutzer angezeigt wird
Probleme mit der Netzwerkverbindung
Mögliche Probleme beim Zurücksetzen einer SNE
Fehlerbehebungsanleitung
Diagnosetools der SNE
Status-LEDs
LED-Testsequenz beim Startvorgang
Tabelle der LED-Anzeigen der SNE
Taste Reset
Taste Recovery
Registerkarte Diagnose
Registerkarte Übersicht
Fehlerbehebung
Überprüfen der Ethernet-Netzwerkkommunikation (Ping)
Bestimmen der IP-Adresse und des Gerätenamens der SNE für eine Netzwerkverbindung
Bestimmen der IP-Adresse der SNE mit dem NCT
Einrichten eines Computers für Kompatibilität mit APIPA
Zugehörige Dokumentation
Technische Daten – Modelle der Automationsstation SNE (Series of Network Engines)
Anhang: Verwaltung von Zeitzone, Datum und Uhrzeit
Einführung in die Verwaltung von Zeitzone, Datum und Uhrzeit
Übersicht über die Zeitsynchronisation
Metasys Server als Liegenschaftsleiter, mit Automationsstationen
Methoden der Zeitsynchronisation
Windows-Zeitsynchronisierung (nur Automationsstationen NxE)
Multicast-Zeitsynchronisation
BACnet-Zeitsynchronisation
Beispielnetzwerk
Mehrere Zeitzonen
Liegenschaftszeitserver
Uhrzeit im Geräteobjekt und Statusleiste der Bedienoberfläche
Schritte für eine erfolgreiche Zeitverwaltung
Überprüfen des Liegenschaftsleiters, der für eine Automationsstation bzw. einen Server definiert ist
Festlegen der Methode zur Zeitsynchronisation
Automationsstation als Liegenschaftsleiter
Einstellen der Standardzeitzone in der Automationsstation, die als Liegenschaftsleiter fungiert
Einstellen von Datum und Uhrzeit in der Automationsstation, die als Liegenschaftsleiter fungiert
Auswählen eines Zeitservers für eine Liegenschaft, in der eine Automationsstation der Liegenschaftsleiter ist
Metasys Server als Liegenschaftsleiter
Einstellen der Zeitzone im Liegenschaftsleiter, der ein Metasys Server ist
Einstellen von Datum und Uhrzeit im Metasys Server, der ein Liegenschaftsleiter ist
Auswahl eines Zeitservers für eine Liegenschaft für den Liegenschaftsleiter, der ein Metasys Server ist (nur Windows-Methode)
Auswählen eines Zeitservers für die Liegenschaft für den Metasys Server, der ein Liegenschaftsleiter ist (nur Multicast-Methode)
Festlegen weiterer Einstellungen für die Multicast-Zeitsynchronisation
Anhang: Zertifikatsverwaltung
Einführung in die Zertifikatsverwaltung
Zertifikatssignieranforderung (CSR)
Importieren von Zertifikaten
Exportieren des Zertifikats
Ansicht Zertifikatsliste
Ansicht Zertifikatsstruktur
Herunterladen von Zertifikaten
Detaillierte Anweisungen
Anfordern eines Zertifikats
Importieren eines Zertifikats
Exportieren eines Zertifikats
Herunterladen eines Zertifikats
Hochladen eines Zertifikats
Löschen eines Zertifikats
Löschen einer Zertifikatsanforderung
Ersetzen eines selbstsignierten Zertifikats
Sichern eines Zertifikats durch ein Backup
Softwarebedingungen
Produktgarantie
Patente
Prozedur
Ziehen Sie die gewünschte
SNE oder das Feldgeräteobjekt im Liegenschaftsportal vom Navigationsbereich in die Arbeitsfläche. Der Bildschirm Lupe wird für das Feldgerät oder den
SNE geöffnet.
Klicken Sie auf die Registerkarte Alarm . Der Bildschirm zur Alarmkonfiguration wird geöffnet (Abbildung 1 ).
Abbildung 1. Registerkarte zur Konfiguration der
SNE -Alarme
Wählen Sie Elemente in der Liste Objekte auswählen aus, um vorhandene Alarme zu bearbeiten. (Informationen zum Erstellen neuer Alarme finden Sie unter Definieren neuer Alarme .)
Klicken Sie auf Bearbeiten und nehmen Sie für die
SNE oder das Feldgerät Änderungen an den gewünschten Attributen vor.
Klicken Sie auf Speichern , um die bearbeiteten Alarmeinstellungen zu speichern.