Erstellen von SNMP-Alarmbenachrichtigungen und -zielen für eine SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Sie können eine SNE so einrichten, dass in einem Netzwerk mit SNMP-Netzwerküberwachung Alarm- und Ereignismeldungen erstellt und übermittelt werden.

Sie können SNMP-Überwachung für große Gebäudeautomationsnetzwerke mit vielen Netzwerkgeräten verwenden. Alarmbenachrichtigungen werden normalerweise zu einem SNMP-Computer, der alle Geräte im Netzwerk überwacht, gesendet und dort gespeichert.

Sie müssen die SNMP-Überwachung auf Netzwerkebene einrichten, und Sie müssen im Netzwerk ein Gerät benennen, das für die SNMP-Verwaltung zuständig sein wird. Wenn Sie ein Metasys System in ein vorhandenes Netzwerk einbinden wollen, wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator oder die IT-Abteilung, die für die Verwaltung des Gebäudenetzwerks zuständig ist, um zu bestimmen, ob im Netzwerk eine SNMP-Überwachung vorhanden ist.

Anmerkung: Für die meisten Fälle empfehlen wir, dass Sie den SNMP-DDA einrichten und SNMP-Benachrichtigungen und Benachrichtigungsziele konfigurieren, nachdem Sie eine SNE mit einer Archivdatenbasis konfiguriert haben, die die Benutzerdatenbasis enthält.
  1. Klicken Sie im Liegenschaftsportal auf das SNE-Geräteobjekt. Klicken Sie dann auf die Registerkarte SNMP.
  2. Klicken Sie auf Bearbeiten. Der Bildschirm SNMP Konfiguration bearbeiten wird angezeigt (Abbildung 1).
    Abbildung 1. SNMP-Konfiguration der SNE - Bearbeitungsmodus
  3. Stellen Sie unter Gemeinsame Konfiguration den Wert für SNMP aktiviert auf Wahr ein, wenn Ihre Netzwerkanwendung SNMP-Überwachung verwendet.
  4. Geben Sie Werte für die IP-Adresse oder den Hostnamen des SNMP-Managementgeräts (Computer) ein.
  5. Geben Sie in die Felder Read Only Community und Read/Write Community die Community-Zeichenfolge ein, die vom ENMS zum Datenabruf von Objekten verwendet wird, die von den verwalteten Geräten betreut werden (Tabelle 1).
    Tabelle 1. Gemeinsame Attribute für das SNMP-Ziel

    Attribut

    Beschreibung (Wert/Bereich)

    Initial Value

    SNMP aktiviert

    Aktiviert oder deaktiviert den Dienst SNMP im der SNE. (Wahr, Falsch)

    Falsch

    SNMP Trap-Version

    SNMP-Version, die vom Netzwerk verwendet wird, in der sich die SNE befindet. (Nicht erforderlich, wenn das Attribut SNMP aktiviert auf Falsch eingestellt ist.)

    SNMP Version 1

    SNMP Managementgerät

    IP-Adresse oder Hostname des Managementgerätes für SNMP in dem Netzwerk, in dem sich die SNE befindet. Die Kommunikation verläuft vom SNMP-Managementgerät zur SNE. Diese Funktion wird in der NAE85 derzeit nicht unterstützt. (Nicht erforderlich, wenn das Attribut SNMP aktiviert auf Falsch eingestellt ist.)

    SNMP Schnittstelle

    Port des SNMP-Servers, an den SNMP-Benachrichtigungen gesendet werden. (Nicht erforderlich, wenn das Attribut SNMP aktiviert auf Falsch eingestellt ist.)

    161

    Kontaktperson

    Kontaktperson für SNMP-Benachrichtigungen. (Nicht erforderlich, wenn das Attribut SNMP aktiviert auf Falsch eingestellt ist.)

    Name Public Community

    Name der Community, der vom NMS zur Änderung von Daten in Objekten verwendet wird, die von den verwalteten Geräten gepflegt werden. (Nicht erforderlich, wenn das Attribut SNMP aktiviert auf Falsch eingestellt ist.)

    Öffentlich

    SNMP Trap Meldungsformat

    Format, das zur Erstellung von SNMP-Benachrichtigungen verwendet wird. Ändern Sie die Einstellung auf MIB basiert, wenn die SNMP-Anwendung zur Übersetzung von SNMP-Benachrichtigungen die Metasys MIB-Datei verwendet. (Nicht erforderlich, wenn das Attribut SNMP aktiviert auf Falsch eingestellt ist.)

    Zeichenbasiert

  6. Klicken Sie unter Ausgabeziele auf Neu. Der Bildschirm Ausgabeziel konfigurieren - Bearbeiten wird angezeigt (Abbildung 2).
    Abbildung 2. Registerkarte SNMP Ausgabeziel konfigurieren - Bearbeitungsmodus
  7. Geben Sie Informationen zum Ausgabeziel für SNMP-Trap ein (Tabelle 2).
    Tabelle 2. Attribute für spezifische SNMP-Benachrichtigungen

    Attribut

    Beschreibung (Wert/Bereich)

    Anfangswert

    Merker

    Funktionsname für den SNMP-Zielserver. (maximal 20 Zeichen)

    Ausgabeziel

    Trap Community Name

    SNMP-Communityname, der von der Gruppe Network Management System (NMS) zum Abhören der Traps verwendet wird. (maximal 20 Zeichen)

    Öffentlich

    IP-Adresse

    IP-Adresse des NMS-Systems, das die Trap-Meldungen empfängt.

    0.0.0.0

    Schnittstellennr. des Ziels

    Port des SNMP-Managementgeräts, das Meldungen von der SNE empfängt (normalerweise Port 162). Die Kommunikation verläuft von der SNE zum SNMP-Managementgerät.

    162

    Aktiviert

    Aktiviert oder deaktiviert das SNMP-Ausgabeziel.

    Wahr

    Filter

    Ermöglicht die Festlegung von Regeln zum Filtern von Alarm- und Ereignisbenachrichtigungen. Für jeden Filter gibt es die Elemente Objekt, Operator und Wert.

    Format

    Ermöglicht die Aktivierung vordefinierter Formateigenschaften der Benachrichtigungen, die zu einem Ziel gesendet werden. Zu den vordefinierten Formateigenschaften gehören:
    • Benachrichtigungspriorität
    • Benachrichtigung (Inhalt)
    • Wert
    • Liegenschaftsname
    • Objektbeschreibung
    • Vollständige Objektreferenz
    • Objektkategorie
    • Quittierung erforderlich
    • Vorheriger Zustand
    (Aktivieren Sie ein Format, indem Sie das Kontrollkästchen neben dem Format aktivieren.)

  8. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.