Entfernen der Benutzerkonten von einem herabgestuften Liegenschaftsleiter - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Wenn Sie eine Automationsstation oder einen ADS/ADX in einer Liegenschaft vom Liegenschaftsleiter auf ein untergeordnetes Gerät herabstufen, verbleiben alle Benutzerkonten, die Sie dem Gerät hinzugefügt haben, während es Liegenschaftsleiter war, in der Sicherheitsdatenbasis. Wenn Sie die Benutzerkonten in der herabgestuften Liegenschaft nach der Herabstufung entfernen möchten, müssen Sie die Sicherheitsdatenbasis verschieben und im herabgestuften Liegenschaftsleiter löschen. Wenn Ihr herabgestufter Liegenschaftsleiter eine Metasys Version vor 6.0 hat, befolgen Sie die Anweisungen unter Verschieben der Sicherheitsdatenbasis und Löschen dieser Datenbasis vom herabgestuften Liegenschaftsleiter mit einer Version vor 6.0. Wenn Ihr herabgestufter Liegenschaftsleiter die Version 6.0 oder höher hat, befolgen Sie die Anweisungen unter Verschieben der Sicherheitsdatenbasis und Löschen dieser Datenbasis vom herabgestuften Liegenschaftsleiter der Version 6.0 oder höher.