Einstellen von Uhrzeit, Datum, Zeitzone und Zeitsynchronisation - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Die Einstellung von Zeitzone, Datum und Uhrzeit in einer SNE hängt davon ab, welche Position eine SNE in der Hierarchie der Metasys Liegenschaft einnimmt. Weitere Informationen und detaillierte Anweisungen zur Einstellung von Zeitzone, Datum und Uhrzeit in einer SNE und in einem Metasys Netzwerk finden Sie im Anhang: Verwaltung von Zeitzone, Datum und Uhrzeit.