Löschen einer Zertifikatsanforderung - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Zertifikatsanforderung für Automationsstationen in einer Archivdatenbasis zu löschen.

Prozedur

  1. Öffnen Sie die Archivdatenbasis.
  2. Wählen Sie im Menü Werkzeuge die Option Zertifikatsverwaltung. Der Bildschirm Zertifikatverwaltung wird angezeigt.
  3. Wählen Sie das Gerät aus, dessen Zertifikatsanforderung Sie löschen möchten. Klicken Sie auf Löschen. Eine Bestätigungsmeldung erscheint.
    Abbildung 1. Löschen einer CSR-Bestätigungsmeldung

  4. Klicken Sie auf OK, um die Zertifikatsanforderung zu löschen. Die Liste der Zertifikatsanforderungen wird aktualisiert, um anzuzeigen, dass die Zertifikatsanforderung gelöscht wurde.