Herunterladen eines Zertifikats - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

So laden Sie ein Zertifikat aus einer Archivdatenbasis auf eine Automationsstation herunter:

Prozedur

  1. Öffnen Sie die Archivdatenbasis.
  2. Wählen Sie im Menü Werkzeuge die Option Zertifikatsverwaltung. Der Bildschirm Zertifikatverwaltung wird angezeigt.
    Abbildung 1. Herunterladen eines Zertifikats
  3. Wählen Sie das Gerät aus, dessen Zertifikat Sie herunterladen möchten. (Wenn Sie die Zertifikate von mehreren Automationsstationen herunterladen müssen, können Sie mehrere in der Gerätetabelle auswählen.) Klicken Sie auf Download. Der Assistent zum Herunterladen von Zertifikaten wird angezeigt.
    Abbildung 2. Assistent zum Herunterladen von Zertifikaten
  4. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort der Automationsstation an (oder klicken Sie auf Via Liegenschaftsleiter kommunizieren, um die Anmeldedaten des Liegenschaftsleiters zu verwenden). Klicken Sie auf Anmelden testen. Nach der Bestätigung der Anmeldung klicken Sie auf Weiter, um die verbleibenden Schritte im Assistenten zum Herunterladen von Zertifikaten durchzuführen. Das Fenster Aktionsliste wird angezeigt, um den Verlauf des Downloads anzuzeigen. Der Abschlussstatus OK zeigt an, dass der Download des Zertifikats erfolgreich war.
  5. Schließen Sie das Fenster Aktionsliste.