Exportieren eines Zertifikats - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

So exportieren Sie ein Zertifikat für eine Automationsstation zu einer Archivdatenbasis:

Prozedur

  1. Öffnen Sie die Archivdatenbasis.
  2. Wählen Sie im Menü Werkzeuge die Option Zertifikatsverwaltung. Der Bildschirm Zertifikatverwaltung wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Geräte. Es wird eine Tabelle der Geräte mit Zertifikaten angezeigt. Wählen Sie das Gerät aus, dessen Zertifikat Sie exportieren möchten.
    Abbildung 1. Exportieren eines Zertifikats
  4. Klicken Sie auf Zertifikat(e) exportieren. Das Dialogfeld Zertifikat(e) exportieren erscheint.
    Abbildung 2. Bildschirm Zertifikat(e) exportieren - Ordner auswählen

  5. Klicken Sie auf Zertifikat(e) exportieren. Die Zertifikatsdatei wird zum ausgewählten Ordner exportiert. Wenn der Name der NAE z. B. NAE-1 lautet, erhält die Zertifikatsdatei den Namen NAE-1.pem.