Ersetzen eines selbstsignierten Zertifikats - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Führen Sie die hier beschriebenen Schritte durch, um für eine Automationsstation in der Archivdatenbasis ein vorhandenes Zertifikat durch ein selbstsigniertes Zertifikat zu ersetzen. Diese Vorgehensweise ist nützlich, wenn Sie ein abgelaufenes oder beschädigtes vertrauenswürdiges Zertifikat durch ein selbstsigniertes Zertifikat ersetzen möchten.

Prozedur

  1. Öffnen Sie die Archivdatenbasis.
  2. Wählen Sie im Menü Werkzeuge die Option Zertifikatsverwaltung. Der Bildschirm Zertifikatverwaltung wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Geräte. Es wird eine Tabelle aller Geräte mit Zertifikaten angezeigt.
    Abbildung 1. Registerkarte Geräte in der Zertifikatsverwaltung
  4. Wählen Sie das Gerät aus und klicken Sie auf Selbstsignatur ersetzen.