Ansicht Zertifikatsliste - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Sie können anhand der Ansicht Zertifikatsliste bestimmen, ob alle für das jeweilige Gerät benötigten Zertifikate sich im Archiv befinden. Die Ansicht Zertifikatsliste bietet die folgenden Funktionen:

  • Anzeige eines abgelaufenen Zertifikats
  • Anzeige, ob ein Zertifikat in einer oder mehreren Zertifikatsketten, die von einem Gerät im Archiv verwendet werden, benötigt wird. Anhand der Liste kann zudem schnell erkannt werden, welche Zertifikate nicht benötigt werden und gelöscht werden können.
  • Informationen zum Zertifikat, inklusive: Ausgegeben für, Typ, Gerätename (Serverzertifikate), Ablaufdatum, Details (z. B. SHA1-Fingerabdruck).
  • Klickbare Spaltenüberschriften zum Sortieren der Zeilen anhand der in der Spalte enthaltenen Daten.
  • Optionen zum Importieren, Exportieren und Löschen von Stamm-, Zwischen- oder Serverzertifikaten.
Abbildung 1. Anzeigen von Zertifikatsdetails