Übersicht über die Zeitsynchronisation - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

In diesem Abschnitt ist beschrieben, wie die Zeit in einer Liegenschaft mit verschiedenen Systemkomponenten synchronisiert wird. Tabelle 1 enthält eine Übersicht über die Zeitquellen für die verschiedenen Systemkomponenten. Alle Zeiten werden auf der Grundlage der koordinierten Weltzeit (UTC) synchronisiert und es gilt die Sommerzeit (DST) für alle Systemgeräte.

Tabelle 1. Zeitquelle

Element

Zeitquelle

Trenddaten der Automationsstation

Automationsstation

Ereignisse der Automationsstation

Automationsstation

Befehle der Automationsstation

Automationsstation

Anmerkungen

Metasys Server 1

Ereignisquittierungen

Metasys Server1

1 Umfassen ADS, ADX, ADS-Lite, OAS und ODS.