Einstellen von Datum und Uhrzeit im Metasys Server, der ein Liegenschaftsleiter ist - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Bevor Sie im Metasys Server, der ein Liegenschaftsleiter ist, das Datum und die Uhrzeit manuell einstellen, folgen Sie den Schritten in Abschnitt Einstellen der Zeitzone im Liegenschaftsleiter, der ein Metasys Server ist.

Prozedur

  1. Klicken Sie unten rechts auf dem Bildschirm auf die Uhrzeit. Klicken Sie auf Datum/Uhrzeit ändern.
  2. Stellen Sie Uhrzeit und Datum ein.
  3. Klicken Sie auf OK.

    Zeitzone, Datum und Uhrzeit des Liegenschaftsleiters sind nun festgelegt und wurden auf alle anderen Automationsstationen bzw. Server der Liegenschaft übertragen.