Einstellen von Datum und Uhrzeit in der Automationsstation, die als Liegenschaftsleiter fungiert - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Befolgen Sie die Anweisungen unter Einstellen der Standardzeitzone in der Automationsstation, die als Liegenschaftsleiter fungiert, bevor Sie in der Automationsstation des Liegenschaftsleiters manuell Datum und Uhrzeit einstellen.

Prozedur

  1. Klicken Sie im Navigationsbaum mit der rechten Maustaste auf das Liegenschaftsobjekt und wählen Sie Befehl. Das Dialogfeld Befehl wird angezeigt.
  2. Klicken Sie auf Zeit einstellen und geben Sie einen Wert in das Textfeld ein (Abbildung 1).
    Abbildung 1. Uhrzeit in einer Automationsstation, die als Liegenschaftsleiter fungiert (am Beispiel einer NAE45)

  3. Klicken Sie auf Senden.
    Anmerkung: Wenn Sie einen Liegenschaftszeitserver ausgewählt haben, versuchen Sie nicht, die Zeit manuell einzustellen. Wenn ein oder mehrere Liegenschaftszeitserver festgelegt sind, führt das Versenden dieses Befehl zur Ausgabe eines Fehlers.
  4. Klicken Sie im Navigationsbaum mit der rechten Maustaste auf das Liegenschaftsobjekt und wählen Sie Befehl. Das Dialogfeld Befehl wird angezeigt.
  5. Klicken Sie auf Datum einstellen und wählen Sie im Kalender ein Datum aus (Abbildung 2).
    Abbildung 2. Datum in einer Automationsstation, die als Liegenschaftsleiter fungiert (am Beispiel einer NAE45)

  6. Klicken Sie auf Senden.
    Anmerkung: Wenn ein oder mehrere Liegenschaftszeitserver festgelegt sind, führt das Versenden dieses Befehl zur Ausgabe eines Fehlers. Wenn Sie einen Liegenschaftszeitserver festgelegt haben, versuchen Sie nicht, die Uhrzeit manuell einzustellen.

    Zeitzone, Datum und Uhrzeit des Liegenschaftsleiters sind nun festgelegt und wurden auf alle anderen Automationsstationen der Liegenschaft übertragen.