Auswählen eines Zeitservers für eine Liegenschaft, in der eine Automationsstation der Liegenschaftsleiter ist - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Befolgen Sie die Anweisungen unter Einstellen der Standardzeitzone in der Automationsstation, die als Liegenschaftsleiter fungiert, bevor Sie für den Liegenschaftsleiter, der eine Automationsstation ist, einen Liegenschaftszeitserver auswählen.

Prozedur

  1. Setzen Sie die Automationsstation zurück, damit die Änderung der Zeitzone wirksam wird.
  2. Melden Sie sich bei der Automationsstation an.
  3. Ziehen Sie das Objekt Liegenschaft in den Anzeigebereich.
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Klicken Sie im Feld Liegenschaftszeitserver unter Zeit auf die Schaltfläche Suchen.
    Anmerkung: Das Feld Gerätezeitserver muss leer gelassen werden, es sei denn, Sie verwenden die Windows-Zeitsynchronisierung. Der Wert des Attributs Synchronisationszeitraum darf nicht geändert werden.
    Abbildung 1. Liegenschaftszeitserver im Objekt Liegenschaft

  6. Klicken Sie auf dem Bildschirm, der angezeigt wird, auf Hinzu (Abbildung 1).
  7. Geben Sie die IP-Adresse des SNTP-Servers ein, von dem der Liegenschaftsleiter seine Zeit erhält (Abbildung 2).
    Anmerkung: Geben Sie nur dann einen Hostnamen an, wenn für den Liegenschaftsleiter ein DNS-Server verfügbar ist. Wenn Sie mehr als eine Adresse hinzufügen, versucht die Liegenschaftsleiter, der eine Automationsstation ist, die erste Adresse zu kontaktieren. Schlägt dies fehl, versucht die Automationsstation die zweite Adresse zu kontaktieren usw. Die Automationsstation verwendet nur die erste Adresse in der Liste.
    Abbildung 2. Hinzufügen eines Zeitservers für die Liegenschaft

  8. Klicken Sie auf OK.
  9. Klicken Sie auf Speichern. Der Liegenschaftsleiter fragt nun das Datum und die Uhrzeit vom ausgewählten Zeitserver ab und überträgt diese Werte auf alle anderen Automationsstationen der Liegenschaft.
  10. Gehen Sie bei Bedarf zu Festlegen weiterer Einstellungen für die Multicast-Zeitsynchronisation.