Multicast-Zeitsynchronisation - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Bei der Multicast-Zeitsynchronisation handelt es sich um die Implementation von SNTP w32time von Johnson Controls mit Multicast-Fähigkeiten und RFC-2030-Compliance. Diese Methode liefert dieselben Funktionen wie die Windows-Methode, bietet jedoch auch Multicast-Funktionalität. Die Multicast-Methode zeichnet sich durch eine verbesserte Metasys Zeitsynchronisation zwischen dem Liegenschaftsleiter und den Automationsstationen aus. Ein Zeitserver liefert die Masterzeit für den Liegenschaftsleiter und der Liegenschaftsleiter leitet die Zeit wiederum an alle Automationsstationen des Metasys Netzwerks weiter.

Wenn sich eine Automationsstation zum ersten Mal beim Liegenschaftsleiter anmeldet, fragt sie die aktuelle Uhrzeit vom Liegenschaftsleiter ab und passt ihre Uhrzeit an die Uhrzeit des Liegenschaftsleiters an. Der Liegenschaftsleiter übermittelt die aktuelle Uhrzeit standardmäßig alle 5 Minuten an alle Automationsstationen. Wenn die Uhrzeit eines bestimmten Geräts um mindestens 1,5 Sekunden von der Uhrzeit des Liegenschaftsleiters abweicht, passt das Gerät seine Uhrzeit entsprechend an. Darüber hinaus sendet der Liegenschaftsleiter innerhalb von 2 Sekunden eine Multicast-Zeitmeldung an alle Geräte aus, wenn sich die Uhrzeit des Liegenschaftsleiters um mehr als 1 bis 1,5 Sekunden ändert.

Diese Form der Zeitsynchronisation setzt voraus, dass alle Router der Liegenschaft Multicast-Routing (IGMP, Internet Group Multicast Protocol) unterstützen, da die Multicast-Zeitmeldung über Router weitergeleitet wird. Durch die SNTP-Zeitsynchronisation von Johnson Controls wird die Zeitspanne, über die die Geräte nicht mit dem SNTP-Masterzeitserver synchronisiert sind, reduziert.