BACnet-Zeitsynchronisation - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Die BACnet-Zeitsynchronisation zur Synchronisation von BACnet-Geräten wie z. B. Automationsstationen beruht auf dem BACnet-Protokoll. Verwenden Sie diese Methode, wenn der Liegenschaftsleiter Zugriff auf einen BACnet-Zeitserver hat. Diese Methode ist für den Metasys Server nicht verfügbar.