Die Standardzeitzone des Liegenschaftsleiters ist Central Standard Time (CST) GMT-06:00. Wenn sich Ihre Liegenschaft nicht in dieser Zeitzone befindet, stellen Sie die Zeitzone Ihrer Region ein. Wenn Sie die Zeitzone im Liegenschaftsleiter einstellen, wird die aktuelle Uhrzeit auf alle Automationsstationen bzw. Server der Liegenschaft übertragen. Sie müssen die Zeitzone im Liegenschaftsleiter einstellen. Dies gilt selbst für den Fall, dass Sie einen Liegenschaftszeitserver ausgewählt haben. Darüber hinaus müssen Sie nach der Installation jedes Servers die Zeitzone in allen Metasys Servern einstellen, die nicht als Liegenschaftsleiter fungieren.
Ab Version 8.0 werden mehrere Zeitzonen in einer Liegenschaft unterstützt. Für dieses neue Merkmal gibt es ein neues Attribut im Liegenschaftsobjekt der Automationsstation, das Standardzeitzone heißt. Dieses Attribut zeigt in einer Dropdown-Liste alle verfügbaren Weltzeitzonen. Wählen Sie die lokale Zeitzone der Automationsstation aus. Die Auswahl einer Zeitzone bedeutet, dass der Benutzer beim Arbeiten mit Objekten von Typ Zeitprogramm, die in der Automationsstation definiert sind, nicht mehr die Zeitzone berechnen muss. Die von Ihnen ausgewählte Zeitzone wird auch auf die Zeitprogrammobjekte angewendet, die Sie in der Automationsstation definieren.
Die Zeit jeder aktualisierten Automationsstation wird standardmäßig mit dem Liegenschaftsleiter synchronisiert, die Zeitsynchronisation findet jedoch in UTC-Zeit statt. So ändert z. B. ein Liegenschaftsleiter in der Zeitzone UTC-06:00, der die Zeit einer Automationsstation in der Zeitzone UTC-07:00 synchronisiert, die Zeit der Automationsstation nicht auf die Zeitzone UTC-06:00. Die Attribute der lokalen Uhrzeit und des lokalen Datums des Liegenschaftsleiters haben wie auch die Automationsstation die Werte der lokalen Uhrzeit und des lokalen Datums. Beachten Sie bitte Folgendes:
- Zeitprogramme: Die Zeitprogramme in der jeweiligen Automationsstation werden auf der Grundlage der lokalen Zeitzone der Automationsstation ausgeführt. Dies ermöglicht Ihnen, Vorgänge auf Grundlage der lokalen Zeitzone und nicht der Zeitzone des Liegenschaftsleiters zu planen. Vor Version 8.0 musste noch die lokale Zeitzone der Automationsstation berücksichtigt werden und die Zeit dann auf der Grundlage der Zeitzone des Liegenschaftsleiters mental umgerechnet werden. Derartige Zeitzonenberechnungen sind nicht mehr erforderlich.
- Historische Daten: Alarme, Meldungen und Trenddaten von den Automationsstationen werden im Bericht des Liegenschaftsleiters in lokaler UTC-Zeit angegeben. In der Automationsstation selbst werden Alarme, Meldungen und Trenddaten der Automationsstationen jedoch in lokaler Zeit angegeben.
- Andere Funktionen: Elemente wie Archivdaten und die ADS-Übertragungszeit werden in der lokalen Zeit der Automationsstation angegeben.
Der Liegenschaftsleiter des Metasys Servers und die Automationsstationen müssen von Version 8.0 oder höher sein, damit die Funktionen der mehrfachen Zeitzonen unterstützt werden. Wenn eine Liegenschaft aus Automationsstationen unterschiedlicher Metasys Versionen besteht, unterstützen die älteren Automationsstation dieses neue Feature nicht. Aus Tabelle 1 wird z. B. ersichtlich, dass die lokale Uhrzeit einer NAE mit Version 7.0 auf der Uhrzeit des Liegenschaftsleiters beruht, wogegen eine NAE mit Version 8.0 oder höher die über das Attribut Standardzeitzone festgelegte Uhrzeit verwendet.
|
Gerät |
Version |
Zeitzone |
Verwendete Zeitzone |
|---|---|---|---|
|
Metasys Server |
Version 8.0 oder höher |
CST |
Central Standard Time (CST) |
|
NAE |
6.5 |
MST |
Zeitzone des Liegenschaftsleiters (CST) |
|
NAE |
7.0 |
CST |
Zeitzone des Liegenschaftsleiters (CST) |
|
NAE |
Version 8.0 oder höher |
PST |
Pacific Standard Time (PST) |
|
NAE |
Version 8.0 oder höher |
EST |
Eastern Standard Time (EST) |