Liegenschaftszeitserver - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Als Alternative zur manuellen Einstellung von Datum und Uhrzeit eines Geräts können Sie auch einen Liegenschaftszeitserver auswählen. Ein Liegenschaftszeitserver stellt Datum und Uhrzeit im Liegenschaftsleiter ein. Liegenschaftszeitserver können sich im Intranet (z. B. ein Domänencontroller/Server) oder im Internet (USNO Master Clock) befinden.

Eine Liste der USNO Master Clocks finden Sie unter http://tycho.usno.navy.mil/.

Weitere Informationen finden Sie unter Auswählen eines Zeitservers für eine Liegenschaft, in der eine Automationsstation der Liegenschaftsleiter ist oder Auswahl eines Zeitservers für eine Liegenschaft für den Liegenschaftsleiter, der ein Metasys Server ist (nur Windows-Methode).