Unterstützte Datentypen - Metasys - LIT-12013545 - Systemintegration - OPC UA client driver for Metasys - 11.0

Inbetriebnahme einer Automationsstation für die OPC UA-Client-Anbieter-Integration – Anwendungshinweis

Brand
Metasys
Product name
OPC UA client driver for Metasys
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013545
Version
11.0
Revision date
2021-06-29
Language
Deutsch
Der OPC UA-Treiber ermöglicht die Zuordnung von skalaren Variablen von einem OPC UA-Server. Die standardmäßigen Basisvariablen werden unterstützt.
Anmerkung: Als Reihe definierte Variablen werden nicht unterstützt. Sie können strukturierte Variablen, bei denen die Elemente von unterstützten Typen stammen, als separate Objekte für jedes Element zuordnen.
Tabelle 1. Unterstützte Variablen
OPC UA-Standard-Datentyp Metasys Zuordnung Parameter Beschreibung
Null Nicht verfügbar 0 Keiner. Datenpunkt nicht verarbeitet
Boolean Logisch 1 Logisch
SByte int8 2 Byte mit Vorzeichen
Byte uint8 3 Byte ohne Vorzeichen
Int16 int16 4 Int16 mit Vorzeichen
UInt16 uint16 5 Int16 ohne Vorzeichen
Int32 int32 6 Int32 mit Vorzeichen
UInt32 uint32 7 Int32 ohne Vorzeichen
Int64 int64 8 Int64 mit Vorzeichen
UInt64 uint64 9 Int64 ohne Vorzeichen
Float 32 Bits real 10 Gleitkomma 32 Bits
Double 64 Bits real 11 Gleitkomma doppelte Genauigkeit 64 Bits
String Nicht verfügbar - -
DateTime Nicht verfügbar - -
GUID Nicht verfügbar - -
ByteString Nicht verfügbar - -
XmlElement Nicht verfügbar - -
NodeId Nicht verfügbar - -
ExtendedNodeId Nicht verfügbar - -
StatusCode Nicht verfügbar - -
QualifiedName Nicht verfügbar - -
LokalizedText Nicht verfügbar - -
ExtensionObject Nicht verfügbar - -
DataValue Nicht verfügbar - -
Variant Nicht verfügbar - -
DiagnosticInfo Nicht verfügbar - -