Überblick - Metasys - LIT-12013545 - Systemintegration - OPC UA client driver for Metasys - 11.0

Inbetriebnahme einer Automationsstation für die OPC UA-Client-Anbieter-Integration – Anwendungshinweis

Brand
Metasys
Product name
OPC UA client driver for Metasys
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013545
Version
11.0
Revision date
2021-06-29
Language
Deutsch

Automationsstationen

Bei Automationsstationen handelt es sich um ethernetbasierte Überwachungsgeräte zur Anbindung von vernetzten Gebäudeautomationssystemen an Internet Protocol(IP)-Netzwerke und das Web. Automationsstationen ermöglichen das Überwachen und Regeln von Feldgeräten von einem Computer aus, auf dem einer der folgenden unterstützten Webbrowser ausgeführt wird: Microsoft® Internet Explorer, Google Chrome, Apple Safari oder ähnlich.

Metasys nutzt verschiedene Automationsstationen mit unterschiedlichen Netzwerk-, Bus- und Feldgerätkapazitäten, um die Anforderungen der verschiedenen Anwendungen zu erfüllen. Die Produktreihe umfasst verschiedene ältere Stationen (Serie NxE) und die aktuelleren SNx-Geräte.

Alle Automationsstationen bieten Zeitprogramme, Alarm- und Ereignismanagement, Trendanalysen, Energiemanagement, Datenaustausch und Passwortschutz.