Prozedur
- Starten Sie SCT.
- Suchen Sie den Datenpunkt im Navigationsbaum Alle Objekte .
- Doppelklicken Sie auf das Geräteobjekt, das Sie öffnen möchten.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Hardware.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Klicken Sie rechts neben dem Feld Fremdgerät Konfigurationsdaten auf das Symbol mit der Ellipse.
-
Bearbeiten Sie die Parameter unter Änderungsliste. Siehe Tabelle 9.
Tabelle 1. Parameter für einen OPC UA-Datenpunkt Parameter Beschreibung [1] Referenztyp.
Kennzeichnet den Bezeichnertyp für ein entsprechendes OPC UA-Datenobjekt und legt fest, wie der Zeichenfolgensatz in der Referenz für das Fremdgerät verarbeitet wird.
Gültige Werte:
-1 = Keiner. Datenpunkt wird nicht verarbeitet
1 = Numerisch. Der Bezeichner ist eine Zahl.
2 = Zeichenfolge. Der Bezeichner ist eine Zeichenfolge.[2] Attribut-ID.
Dies ist ein interner Bezeichner, mit dem das Attribut identifiziert wird, das aus einen zugeordneten Datenobjekt gelesen wird.
Gültige Werte:
-1 = Keiner
1 = Aktueller Wert[3] Werttyp.
Dies ist ein interner Bezeichner, mit dem der Werttyp eines zugeordneten Datenobjekts identifiziert wird.
Anmerkung: Der Wert muss dem Datentyp entsprechen, der auf der Serverseite konfiguriert wurde.Gültige Werte:
-1 oder 0 = Keiner
1 = Logisch
2 = Byte mit Vorzeichen
3 = Byte ohne Vorzeichen
4 = Int16 mit Vorzeichen
5 = Int16 ohne Vorzeichen
6 = Int32 mit Vorzeichen. Kann zu einem Genauigkeitsverlust führen.
7 = Int32 ohne Vorzeichen. Kann zu einem Genauigkeitsverlust führen.
8 = Int64 mit Vorzeichen. Kann zu einem Genauigkeitsverlust führen.
9 = Int64 ohne Vorzeichen. Kann zu einem Genauigkeitsverlust führen.
10 = Gleitkomma (32 Bits)
11 = Doppelte Genauigkeit (64 Bits). Kann zu einem Genauigkeitsverlust führen.
[4] Wert-Untertyp: Nicht verwendet. [5] Namespace-Typ: 0 = Namespace als ein numerischer Index
1 = Namespace wie URL
[6] OPC UA-Namespace: Basierend auf dem Namespace-Typ. Festgelegt als URL oder numerischer Index - Klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 8 für jeden Datenpunkt im OPC UA-Client-Treiber.