Importieren einer in MCP erzeugten IMP-Datei - Metasys - LIT-12013545 - Systemintegration - OPC UA client driver for Metasys - 11.0

Inbetriebnahme einer Automationsstation für die OPC UA-Client-Anbieter-Integration – Anwendungshinweis

Brand
Metasys
Product name
OPC UA client driver for Metasys
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013545
Version
11.0
Revision date
2021-06-29
Language
Deutsch

Prozedur

  1. Starten Sie SCT.
  2. Navigieren Sie zum Objekt vom Typ Integration im Navigationsbaum Alle Objekte.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt vom Typ Integration. Wählen Sie im Kontextmenü die Option Integration importieren aus.
  4. Suchen Sie im Fenster Öffnen die IMP-Datei.
  5. Klicken Sie auf Öffnen.
  6. Klicken Sie auf Start.
  7. Klicken Sie nach Abschluss des Importvorganges auf OK.