Feldgeräte und dazugehörige Datenpunkte - Metasys - LIT-12013545 - Systemintegration - OPC UA Client Driver for Metasys - 11.0

Inbetriebnahme einer Automationsstation für die OPC UA-Client-Anbieter-Integration – Anwendungshinweis

Product
Document number
LIT-12013545
Version
11.0
Revision date
2021-06-29

Ein Feldgerät stellt eine physische Verbindung zu einem remoten OPC UA-Server dar. Sie können alle Einstellungen konfigurieren, um einen Kommunikationskanal mit dem Remote-Server einzurichten. Verwenden Sie einzelne Datenpunkte, um ein einzelnes OPC UA-Datenobjekt zu verwalten.

Feldgeräte und Datenpunkte können auf zwei Arten eingefügt werden:
  • Manuelles Definieren von Geräten und Datenpunkten.
  • Importieren einer Datei über die Anwendung MCT (Mass Changes Tool).