In diesem Dokument wird das Hinzufügen, Konfigurieren und die Inbetriebnahme einer KNX-Integration für eine Automationsstation beschrieben. Die Funktion KNX-Integration wird von den folgenden Versionen von Automationsstationen und den entsprechenden Softwareversionen unterstützt:
- Serie SNE und SNC, die die KNX-Integration seit ihrer Einführung in der Version 10.1 unterstützen
- Serien NIE29, NIE39, NIE49, NIE59 und NIE89
- Serien NCE25, NAE35 und NAE45, die auf die Version 9.0.7 oder aktueller aktualisiert wurden
- Serie NAE55xx-2, NAE55xx-3, die auf die Version 10.0 oder aktueller aktualisiert wurden
- NAE85 und LCS85, die auf die Version 10.0 oder aktueller aktualisiert wurden
In diesem Dokument wird außerdem beschrieben, wie eine NIE29, NIE39 oder NIE49 der Version 9.0 auf die Version 9.08 bzw. eine NIE59 der Version 9.0 auf die Version 11.0 aktualisiert werden, um die KNX-Integration aufrecht zu erhalten.
Dieses Dokument enthält keine Informationen zur Montage, Verdrahtung oder zum Herstellen der Stromversorgung einer NAE, NIE, SNE oder SNC. Es wird auch nicht beschrieben, wie eine Archivdatenbasis für eine Liegenschaft des Metasys Systems erstellt oder heruntergeladen wird oder wie eine NAE, NIE, SNE oder SNC zur Überwachung oder Steuerung eines Gebäudeautomationssystems konfiguriert wird.