Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Prozedur
- Um den Diagnosemodus zu aktivieren, verbinden Sie die serielle Schnittstelle des Computers und die NxE-Schnittstelle (RS232C A oder RS232C B) mit einem Nullmodem-Kabel. Die Verbindung zu einer SNE oder SNC wird über den zertifizierten USB-zu-RS-232-Adapter ACC-USBRS232-0 hergestellt. Anschließend wird der Adapter über ein Nullmodem-Kabel mit der seriellen Schnittstelle des Computers verbunden.
-
Starten Sie auf dem Computer ein kompatibles Programm für die serielle Datenübertragung, z. B. HyperTerminal oder PuTTY. Konfigurieren Sie die Übertragungseinstellungen für die Diagnosemeldungen gemäß den Werten in Tabelle 1.
Tabelle 1. Einstellungen für die Diagnoseschnittstelle Bezeichnung Verfügbar für Verbindung Kommentar 0 Alle Modelle
- Kein serieller Diagnoseausgang 1 Alle NxE-Modelle
SNExxxxx
SNCxxxxx
RS-232C (A)
Erster USB-zu-RS232-Adapter1
Erster USB-zu-RS-232-Adapter
Datenübertragungsparameter:
115.200 Bit pro Sekunde
8 Datenbits
Keine Parität
1 Stoppbit
Die Schnittstellen können nur verwendet werden, wenn sie nicht gerade für den seriellen Datenaustausch mit Equipment anderer Hersteller im Einsatz sind.
2 NxE3xxx
NxE4xxx
NxE5xxx
SNExxxxx
SNCxxxxx
RS-232C (B)
RS-232C (B)
RS-232C (B)
Zweiter USB zu-RS232-Adapter2
Zweiter USB-zu-RS-232-Adapter
3 NxE3xxx
NxE4xxx
NxE5xxx
SNExxxxx
SNCxxxxx
FC-Bus
FC-Bus
FC-Bus A
FC-Bus A
FC-Bus
4 NCE251x
NIE291x
NxE5xxx
SNE2xxxx
FC-Bus
FC-Bus
FC-Bus B
FC-Bus B
- Ziehen Sie das Objekt KNX Integration aus dem Navigations- in den Anzeigebereich und klicken Sie dann auf die Registerkarte Hardware.
-
Klicken Sie auf Bearbeiten und dann auf die Suchschaltfläche. Öffnen Sie die Parameterliste „Fremdgerät Konfigurationsdaten“. Im Dialogfeld Liste bearbeiten :
- Setzen Sie den Parameter [1] auf Y.
- Konfigurieren Sie den Parameter [2] wie in Tabelle 1 angegeben.
- Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern und schließen Sie das Dialogfeld.
- Klicken Sie in der Registerkarte Hardware auf Speichern, um das Objekt KNX Integration zu speichern. Der Diagnosemodus wird nun gestartet.
- Lassen Sie die Protokollierung etwa 10 Minuten lang laufen. Deaktivieren Sie anschließend den Diagnosemodus, indem Sie erneut die Parameterliste „Fremdgerät Konfigurationsdaten“ öffnen. Setzen Sie den Parameter [1] auf N und speichern Sie die Änderung.
- Speichern Sie das erfasste Protokoll als Textdatei.
- Trennen Sie das Kabel von der seriellen Schnittstelle an der NxE bzw. vom USB-zu-RS-232-Adapter an der SNE oder SNC.
- Die Protokolldatei kann mit einem Textbearbeitungsprogramm gelesen werden. Sie enthält alle Daten zur Integration und zum Datenaustausch im hexadezimalen Format.