Definition von Videorecorder-Datenpunkten - Metasys - LIT-12013151 - System Integration - CCURE-Victor Integration - 11.0

Inbetriebnahme einer Automationsstation für die C•CURE-victor-Integration – Anwendungshinweis

Brand
Metasys
Product name
CCURE-Victor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013151
Version
11.0
Revision date
2021-07-05
Language
Deutsch

Ein einzelnes Videorecorder-Objekt wird durch ein Metasys Objekt dargestellt:

Attribute eines Metasys Objekts

ID

SUB-ID

Beschreibung der möglichen Werte

Schreibgeschützt (R)/beschreibbar (W)

Definition des Datenpunktes

 

Kommunikation Status (Communication Status)

20

0

Online (2)/Offline (1)

Verknüpft mit dem Gerätestatus

(Dies ist kein physikalischer Metasys Datenpunkt)

R

Warnung Status (Alert Status)

20

2

Unknown (1)

Normal (2)

Overheat (4)

Reboot (8)

LogRotate (16)

AlarmRecoveryCompleted (32)

SensorAlarm (64)

LockDown (128)

R

Speicher Status (Storage Status)

20

1

Unknown (0 or 1)

Normal (2)

NoVolumes (4)

VolumeMissing (8)

VolumeCorrupt (16)

VolumeFailed (32)

NewVolume (64)

VolumeReAdded (128)

UnhealthyDisk (256)

DiskTemperature (512)

RaidDegradation (1024)

Backup (2048)

DataCulling (4096)

DiskFull (8192)

R

Archivspeicher Status (Archive Storage Status)

20

3

Unknown (0) / Normal (1) / Degraded (2)

R
Anmerkung: Wenn sich der Zustand eines Recorders von online zu offline ändert, tritt eine zweiminütige Verzögerung auf, bevor das Ereignis gemeldet wird. Diese Verzögerung müssen Sie bei der Konfiguration der Metasys Alarme berücksichtigen.