Verwenden einer .imp-Datei zum Importieren von Feldgeräten und Datenpunkten - Metasys - LIT-12013151 - System Integration - CCURE-Victor Integration - 11.0

Inbetriebnahme einer Automationsstation für die C•CURE-victor-Integration – Anwendungshinweis

Brand
Metasys
Product name
CCURE-Victor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013151
Version
11.0
Revision date
2021-07-05
Language
Deutsch

Zum Speichern einer .imp-Datei von MCT wählen Sie Datei > Speichern.

Zum Importieren der .imp-Datei in eine Automationsstation benutzen Sie das Liegenschaftsportal zum Herstellen einer Verbindung mit der Automationsstation, und wählen Sie dann den C•CURE-victor-Bus, klicken mit rechten Maustaste, und wählen Sie dann die Option Integration importieren im Kontextmenü aus.

Abbildung 1. Importieren einer .imp-Datei
???