Erstellen von Datenpunkt-Objekten - Metasys - LIT-12013151 - System Integration - CCURE-Victor Integration - 11.0

Inbetriebnahme einer Automationsstation für die C•CURE-victor-Integration – Anwendungshinweis

Brand
Metasys
Product name
CCURE-Victor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013151
Version
11.0
Revision date
2021-07-05
Language
Deutsch

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Nachdem Sie ein Geräteobjekt erstellt haben, können Sie einen Datenpunkt einfügen, der ein einzelnes Gerät darstellt.

Prozedur

  1. Klicken Sie im Navigationsbaum Alle Objekte auf das Gerät, und wählen Sie dann Einfügen > Datenpunkt.
  2. Klicken Sie auf der Seite Ausgabeziel auf Weiter.
  3. Wählen Sie auf der Seite Definitionsmodus auswählen die Option Manuell und dann den Datenpunkttyp aus und klicken Sie auf Weiter.
    Abbildung 1. Datenpunktobjekt – Typenauswahl
    ???
  4. Geben Sie einen eindeutigen Namen in das Feld Fremdgerät Referenz ein, und klicken Sie dann auf Weiter.
    Abbildung 2. Datenpunktobjekt – Datenquelle
    ???
  5. Geben Sie auf der Seite Bezeichner einen eindeutigen Bezeichner in die obere rechte Ecke des Fensters ein, und klicken Sie auf Weiter.
    Abbildung 3. Datenpunktobjekt – Bezeichner
    ???
  6. Klicken Sie auf der Seite Konfigurieren auf die Registerkarte Hardware.
  7. Klicken Sie in der Liste Fremdgerät Konfigurationsdaten auf das Symbol mit der Ellipse, um die Konfigurationsparameter für den Datenpunkt einzugeben.
    Abbildung 4. Datenpunktobjekt – Fremdgerät Konfigurationsdaten
    ???

    In der folgenden Tabellen sind die Konfigurationsdaten für das Fremdgerät und deren Bedeutungen aufgeführt.

    Tabelle 1. Automationsstation – Einrichten der Konfigurationsdaten für das Fremdgerät eines Datenpunktes

    Parameter

    Beschreibung

    [1]

    Die GUID, die zur Identifizierung des Objekts in C•CURE-victor verwendet wird. Der Wert wird in C•CURE-victor konfiguriert, und Sie können den Wert vom C•CURE-victor-Administrator erhalten.

    [2]

    Die C•CURE-victor Datenpunkt-ID aus der Systemkonfiguration

    [3]

    Die Punkt-ID aus der Systemkonfiguration. Mögliche Werte können Sie Zuordnungstabellen für C•CURE-Datenpunkte und Zuordnungstabellen für victor-Datenpunkte entnehmen.

    [4]

    Die Subtyp-ID für die Datenpunkte, um die Werte lesen zu können. Mögliche Werte können Sie Zuordnungstabellen für C•CURE-Datenpunkte und Zuordnungstabellen für victor-Datenpunkte entnehmen.

  8. Klicken Sie auf OK, um die Seite Bearbeitungsliste zu schließen, und klicken Sie dann auf Weiter, um die Seite Übersicht anzuzeigen. Dann klicken Sie auf Abschließen.