Sensor-Schnittstelle - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

FAC2513 - Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
C
Revision date
2021-07-07
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6

Bei der Sensor-Schnittstelle (SA-Bus) unten am Regler (Abbildung 1) handelt es sich um eine 6-polige RJ-12-Modularbuchse, an die das MAP-Gateway, das Handbediengerät für den Volumenstromabgleich, bestimmte Netzwerksensoren oder andere SA-Bus-Geräte mithilfe von RJ-12-Steckern angeschlossen werden können.

Die Sensor-Schnittstelle ist intern mit der Klemmleiste des SA-Busses verbunden. Weitere Informationen über Funktionen, Anforderungen und Nennwerte der Sensor-Schnittstelle finden Sie in Tabelle 1.

Abbildung 1. Klemmenbelegung für Sensor- und SA-Bus-Schnittstellen bei Reglern