Die SA-Bus-Klemmleiste ist ein brauner, abnehmbarer, 4-poliger Steckverbinder, der auf eine Buchse an der Platine passt.
Verdrahten Sie die abnehmbaren SA-Bus-Klemmleistenstecker am Regler und die übrigen SA-Bus-Geräte in einer Daisy-Chain-Konfiguration mithilfe von 4-adrigen, verdrillten und abgeschirmten Kabeln wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Weitere Informationen über Funktionen, Anforderungen und Nennwerte der SA-Bus-Klemmen finden Sie in Tabelle 1.
Abbildung 1. Verdrahtung der SA-Bus-Klemmleiste
Anmerkung: Die SA-Bus-Klemme PWR stellt 15 V DC bereit. Die SA-Bus-Klemme PWR kann zum Anschluss (Daisy-Chain-Konfiguration) der 15 V DC-Spannungsversorgungsleitungen am SA-Bus verwendet werden.