Verdrahtung - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

FAC2513 - Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Revision date
2021-07-07
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6
ACHTUNG
  • Stromschlaggefahr
  • Trennen Sie die Spannungsversorgung, bevor Sie einen elektrischen Anschluss vornehmen, um einen Stromschlag zu verhindern.
ATTENTION
  • Risque de décharge électrique
  • Débrancher l'alimentation avant de réaliser tout raccordement électrique afin d'éviter tout risque de décharge électrique.
ACHTUNG
  • Gefahr von Sachschäden.
  • Die Stromzufuhr darf nicht aktiviert werden, bevor alle Verdrahtungsverbindungen kontrolliert wurden. Kurzgeschlossene oder nicht richtig angeschlossene Kabel können zu dauerhaften Schäden am Gerät führen.
ATTENTION
  • Mise En Garde: Risque de dégâts matériels
  • Ne pas mettre le système sous tension avant d'avoir vérifié tous les raccords de câblage. Des fils formant un court-circuit ou connectés de façon incorrecte risquent d'endommager irrémédiablement l'équipement.
Wichtig: Die elektrischen Nennwerte des Reglers dürfen nicht überschritten werden. Die Überschreitung der elektrischen Nennwerte kann zu dauerhaften Schäden am Regler und zum Erlöschen der Gewährleistung führen.
Wichtig: Nur Kupferleiter verwenden. Führen Sie alle Verdrahtungen gemäß den örtlichen, regionalen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen durch.
Wichtig: Elektrostatische Entladungen können zu Schäden an den Bauteilen des Reglers führen. Treffen Sie bei der Installation, Einrichtung und Wartung geeignete Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung, um eine Beschädigung des Reglers zu vermeiden.

Detaillierte Informationen zu Konfiguration und Verdrahtung von BACnet MS/TP-, FC- und SA-Bussen siehe MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) . Detaillierte Informationen zur Verdrahtung eines N2Open-Netzwerks finden Sie im N2 Communications Bus Technical Bulletin (LIT-636018).