Wandmontage - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

FAC2513 - Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
C
Revision date
2021-07-07
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Regler direkt an einer Wand oder einer anderen ebenen vertikalen Fläche zu montieren:

Prozedur

  1. Ziehen Sie die beiden unteren Montageclips nach außen und stellen Sie sicher, dass sie in der verlängerten Position einrasten.
  2. Markieren Sie die Position der Montagebohrungen für die horizontale oder vertikale Montage an der Wand. Halten Sie alternativ den Regler in der gewünschten Montageposition an die Wand oder Fläche und markieren Sie die Bohrungen durch die Montageclips.
  3. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher in die Wand oder Fläche und setzen Sie geeignete Dübel ein (sofern erforderlich).
  4. Halten Sie den Regler fest und führen Sie Schrauben durch die Montageclips in die Löcher (oder Dübel) ein. Ziehen Sie alle Schrauben sorgfältig fest.
    Wichtig: Ziehen Sie die Montageschrauben nicht zu fest an. Durch zu festes Anziehen der Schrauben können die Montageclips beschädigt werden.