Einstellen des EOL-Schalters (End-of-Line, Leitungsabschluss) - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

FAC2513 - Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
C
Revision date
2021-07-07
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Jeder Regler verfügt über einen EOL-Schalter. Wird dieser auf ON gestellt, fungiert der Regler als Busabschluss. Die Position des EOL-Schalters ist der Abbildung FAC2513 ohne Abdeckung, EOL-Schalter sichtbar zu entnehmen. Standardmäßig ist der EOL-Schalter auf OFF gestellt.

Abbildung 1. EOL-Schalterpositionen

Gehen Sie wie folgt vor, um den EOL-Schalter eines Reglers einzustellen:

Prozedur

  1. Ermitteln Sie, wo sich der Regler am SA- oder FC-Bus befindet.
  2. Ermitteln Sie, ob der Regler als Busabschluss eingestellt werden muss.
    Anmerkung: Siehe MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) . Dort finden Sie detaillierte Informationen zu den Regeln für den EOL-Abschluss und zu den EOL-Schalter-Einstellungen an FC-Bussen.
  3. Wenn der Regler am FC-Bus als Abschluss fungiert, stellen Sie den EOL-Schalter auf ON. Wenn der Regler am Bus nicht als Abschluss fungiert, stellen Sie den EOL-Schalter auf OFF.

    Wenn ein Regler an die Spannungsversorgung angeschlossen und der EOL-Schalter auf ON gestellt ist, leuchtet die gelbe LED EOL am Regler.