Kompatibilität - Metasys - LIT-1901145 - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - M4-XPM Expansion Modules Catalog Page

Erweiterungsmodule der Serie M4-XPM – Katalogseite

Product
Document number
LIT-1901145
Version
Revision date
2021-05-21

Erweiterungsmodule der Serie XPM können an den SA-Bus der folgenden Typen von AnlagenreglernGeräten angeschlossen werden:

  • Anlagenregler der Serie CGM (General Purpose Application Controllers)
  • VVS-Box-Regler der Serie CVM
  • Anlagenregler der Serie FAC (Advanced Application Field Equipment Controller)
  • Anlagenregler der Serie FEC (Field Equipment Controller)
  • VVS-Box-Regler der Serie VMA16, VMA18 und VMA19
  • Automationsstationen der Serie SNC
  • Automationsstationen der Serie NCE
Anmerkung: E/A-Erweiterungsmodule der Serie XPM können zusammen mit Reglern der Serie IOM an den SA-Bus angeschlossen werden.

E/A-Erweiterungsmodule der Serie XPM können an den FC-Bus der folgenden Typen von Automationsstationen angeschlossen werden:

  • Automationsstationen der Serie SNE
  • Automationsstationen der Serie SNC
  • Automationsstationen der Serie NAE35, NIE39, NAE45, NAE49, NAE55 und NAE59
  • Automationsstationen der Serie NCE25 und NIE29
Anmerkung: E/A-Erweiterungsmodule der Serie XPM können zusammen mit E/A-Erweiterungsmodulen der Serie IOM an den FC-Bus angeschlossen werden.