Erweiterungsmodule der Serie XPM können an den SA-Bus der folgenden Typen von AnlagenreglernGeräten angeschlossen werden:
- Anlagenregler der Serie CGM (General Purpose Application Controllers)
- VVS-Box-Regler der Serie CVM
- Anlagenregler der Serie FAC (Advanced Application Field Equipment Controller)
- Anlagenregler der Serie FEC (Field Equipment Controller)
- VVS-Box-Regler der Serie VMA16, VMA18 und VMA19
- Automationsstationen der Serie SNC
- Automationsstationen der Serie NCE
Anmerkung: E/A-Erweiterungsmodule der Serie XPM können zusammen mit Reglern der Serie IOM an den SA-Bus angeschlossen werden.
E/A-Erweiterungsmodule der Serie XPM können an den FC-Bus der folgenden Typen von Automationsstationen angeschlossen werden:
- Automationsstationen der Serie SNE
- Automationsstationen der Serie SNC
- Automationsstationen der Serie NAE35, NIE39, NAE45, NAE49, NAE55 und NAE59
- Automationsstationen der Serie NCE25 und NIE29
Anmerkung: E/A-Erweiterungsmodule der Serie XPM können zusammen mit E/A-Erweiterungsmodulen der Serie IOM an den FC-Bus angeschlossen werden.